This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12DJ5200RFEVM:用于 ADC12DJ5200RFEVM 的 ADC GUI 脚本

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC12DJ5200RFEVM, TSW14J57EVM, ADC12DJ5200RF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1488776/adc12dj5200rfevm-adc-gui-script-for-adc12dj5200rfevm

器件型号:ADC12DJ5200RFEVM
主题中讨论的其他器件: TSW14J57EVMADC12DJ5200RF

工具/软件:

尊敬的技术支持团队:

ADC12DJ5200RFEVM 具有 GUI (ADC12DJxx00RF EVM GUI v1.3)。

用户指南中包含"3.9打开 ADC12DJ5200RFEVM/SEEVM GUI 并对 ADC 和时钟进行编程"。

但每次设置都很复杂。

如果您提供了脚本文件、能否共享它? 它似乎是通过"Load Config Script"设置的脚本。

ADCxxDJxx00RF 评估模块用户指南(修订版 B)

此致、

TTD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TTD、

    请建议转至"Low Level"选项卡并导出配置文件。 然后从同一个"Low Level"选项卡加载配置文件、而不是每次重置 UI 选项。 据我所知、这个脚本选项尚未经过全面测试、因此可能无法正常工作。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chase W:

    感谢您的答复。

    有一个名为"ReferenceInputCalculation"的文件。 您提到的是这个文件吗?

    C:\Program Files (x86)\Texas Instruments\ADCxxDJxx00RF EVM GUI\Python Scripts\Config Scripts

    我已经尝试使用 TSW14J58 +  ADC12DJ5200RFEVM 进行评估。

    如果您正确设置了 GUI (ADC 运行良好)、是否可以发送脚本"Save Page as Script"(将页面另存为脚本)(如果可能)?   

    此致、

    TTD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TTD、

    如 Chase 所示、脚本功能不起作用。 请使用他关于导出和导入配置文件的建议。

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Chase W 和 Rob:

    请您回复。

    3.11打开 HSDC 软件并将 FPGA 映像加载到 TSW14J57EVM

    在上述步骤中、我未看到用于确认 TSW 电路板序列号的弹出窗口。
    此外、我无法获取 ADC 板的器件型号。

    请告诉我如何解决这个问题。

    ADCxxDJxx00RF 评估模块用户指南(修订版 B)

    此致、

    TTD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TTD:

    不确定、我关注您的最终目标是什么。

    要配置 ADC、需要使用 ADC GUI。

    然后使用 HSDCPro 捕获数据。

    在此设置中需要使用两个 SW 程序、如 ADC12DJ5200RF EVM 用户指南所示。

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rob、

    请参阅"3设置过程"中的 ADC 用户指南。

    此步骤是确定首先是辅助 TSW GUI 设置的 ADC GUI 设置。

    但是、在 Windows 10 64位的"3.11打开 HSDC 软件并将 FPGA 映像加载到 TSW14J57EVM "上打开时、HSDC Pro v5.31似乎会像这一附加映像一样冻结。 我无法继续后续步骤。

    ADCxxDJxx00RF 评估模块用户指南(修订版 B)

    最棒的餐厅

    TTD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rob、

    HSDC Pro v5.31在放大消息时显示以下错误。

    ----------------------------------------------------------------------------------------

    Status:×

    Coded1003.

    在 TSW1400.lvlib:Startup Splash Screen.vi 中调用节点

    VI 路径:C:\Program Files\Texas Instruments\High Speed Data Converter Pro\High Speed Data Converter Pro.exe\HPA\HSP\Data Converters\projects\TSW1400\EVM GUI 64bit\Frame.vi

    ----------------------------------------------------------------------------------------

    今年1月我下载了 v6.0安装程序"High Speed Data Converter Pro - Installer v6.0.exe"。

    但当前 TI 网络上没有文件(仅限 v5.31)。

    可以使用 v6.0。 如果有问题且没有推荐、请告知我。

    此致、

    TTD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TTD、

    PC 上的操作系统设置为什么语言? 当语言未设置为英语时、我发现基于 LabVIEW 的程序安装存在奇怪的问题。

    追逐

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Chase、

    感谢您的答复。 我的操作系统语言是日语。 我应该  不应该让 LabVIEW 失效吗? 你有一个步骤来取消 LabVIEW 吗 ?

    我在 Windows 上找不到已安装的应用程序。

    我发现遵循 E2E 帖子。  

    TSW14J57EVM:初步版本 PRO GUI 5.30 -数据转换器论坛-数据转换器- TI E2E 支持论坛

    我应该执行以下步骤吗?

    步骤1:

    卸载 HSDC Pro v5.30

    步骤2:

    下载 LabVIEW 2019 Runtime Engine (RTE)

    以下是 LabVIEW 2019 64位运行时引擎(RTE)的链接、

    https://www.ni.com/en-us/support/downloads/software-products/download.labview-runtime.html#301740

     下载完成后、运行下载的可执行文件以启动 NI Package Manager 并安装软件。

     

    第3步:

    重新安装 HSDC Pro v5.31

    最棒的餐厅

    TTD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TTD:

    我认为这是值得尝试卸载然后重新安装,是的。 但我不确定如何指定任何英语特定的安装。 我认为操作系统语言决定了这一点。 是否可以在您可以将语言设置为 PC 的单独 PC 上尝试? 我不知道在主 PC 上更改语言会做什么、因此、出于明显的原因、我不想建议您在主 PC 上更改语言。 如果你有第二台 PC 或笔记本电脑,你可以尝试这个,我会强烈建议这.

    谢谢、Chase