This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1303E2510:关于斩波器频率

Guru**** 2814805 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1500306/amc1303e2510-about-chopper-frequency

器件型号:AMC1303E2510

工具/软件:

大家好、

当数据表从修订版 C 更改为修订版 D 时、"修订历史记录"中会显示以下内容:

"将斩波频率从 fCLK/32更改为固定值625kHz"

纵观 PCN 历史、设计似乎没有变化、这是对拼写错误的更正吗?

提前感谢。
此致、

Toshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Toshi-San:

    是的、我认为由于 AMC1303是内部时钟、因此没有变化。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alexander-San、

    感谢您的答复。
    我是 Dinsty 的 FAE、与 Toshi-San 的团队相同。
    我知道、即使内部 CLK 为10MHz 或20MHz、斩波器频率也固定为625kHz、而不是 fclk/32、并且是相同的。

    即使在具有内部时钟10MHz 或20MHz 的模型中、自 AMC1303首次发布以来、斩波频率是否固定为625kHz?

    谢谢、此致
    Yuyama Hiroaki  


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yuyama-san:

    是的、正确。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alex San、

    感谢您的答复。
    我了解到、从首次发布起、AMC1303Mxx10和 AMC1303Mxx20的斩波频率均为625KHz。


    此致、
    Yuyama Hiroaki