This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE882H1EVM:AFE882H1EVM 支持

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE881H1EVM, USB2ANY, DAC8811EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1495440/afe882h1evm-afe882h1evm-supporting

器件型号:AFE882H1EVM
Thread 中讨论的其他器件:USB2ANY、AFE881H1EVM、 DAC8811EVM

工具/软件:

你好

我们使用 AFE 评估板 P/N: AFE882H1EVM (TI)。

我们使用应用来更新 DAC 输出电压、它不断显示 V_OUT TP 上的2.54V 与 DAC_DATA 值无关。

谢谢你

以利沙

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    以利沙

    如何连接 AFE881H1EVM?  您是否还能发布 EVM 的图片来查看电源和跳线连接? 请注意、EVM 的默认设置不需要任何外部电源。 EVM 应仅在带状电缆连接到 EVM 的情况下工作、并且电源由 USB2ANY 供电。

    我不知道输出达到2.54V 的情况。 基准电压的测量值是否为1.25V?

    Joseph Wu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    以利沙

    如果您已经与 FAE 合作解决了这个问题、我想我已经收到了他的电子邮件。 此时、我认为这可能是驱动程序下载/安装问题、但我无法在一周结束时使其正常工作。 我将在星期一再次尝试处理此问题。

    Joseph Wu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    以利沙

    通过确保安装了驱动程序、我能够使 EVM 在我的笔记本电脑上工作。 这是电路板上 FTDI 器件的驱动程序。 请放心、已从笔记本电脑上卸载 AFE88xH1EVM GUI、然后开始安装。 然后我重新安装它。 安装过程中、请确保 EVM 未连接到计算机。  

    之后、EVM 正常工作。  

    FTDI 驱动程序安装被错误地从安装软件包中省略、因此单独安装应该可以解决问题。 一个选项是为使用相同驱动程序的另一个 EVM 下载 GUI。 您可以下载 DAC8811EVM (使用 FT42222H)的 GUI、该 GUI 可选择安装相同的驱动程序。 您可以在以下位置找到 DAC8811EVM GUI 下载:

    https://www.ti.com/tool/DAC8811EVM

    如果这对您有帮助、请告诉我。

    Joseph Wu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    以利沙

    对不起,我的原始帖子使用了错误的名字为你. 我曾为 FAE 写过类似的信息、我认为他可能正在与您合作。  

    Joseph Wu