This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC39RF12:DAC39RF12-EVM

Guru**** 2654095 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC39RF12EVM, DAC39RF10EVM, DAC39RF12, TRF1108-DAC39RFEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1502012/dac39rf12-dac39rf12-evm

器件型号:DAC39RF12
主题中讨论的其他器件: DAC39RF10EVM

工具/软件:

你(们)好

我希望采购 DAC39RF12EVM、遗憾的是、支持的 EVM DAC39RF10EVM 已停产(无库存)。 但是、客户支持人员正在为 DC39RF12发布 EVM。 我已经有一个月了、可以获取任何可以使用的 DAC39RF12EVM 或 DAC39RF10EVM。  

此外、您还可以共享 DAC39RF12EVM 的设计文件吗? 我无法在 DAC39RF12的新 GUI 中设置时钟。 是否需要评估板来配置这些功能?

此致

Venu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Venu

    我们正在重新储存这些物品。 这是一个优先事项、我们正在尽我们所能加速这一进程。 是的、GUI 需要评估板来配置时钟。

    追逐

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chase

    我想知道什么时候我们可以期待重新入库。 大致的时间线。 您还能分享设计文件(基于 Altium)吗?

    Venu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Venu:

    请参阅随附的内容。 如果本周 EVM 尚未有库存、这些 EVM 应该会有库存。

    此致、

    Rob

    e2e.ti.com/.../DAC39RF12EVM.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Rob。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rob

    还有一个问题、哪个问题 将 进入 DAC39RF10EVM、TRF1108-DAC39RFEVM  或 DAC39RF12EVM 的库存?

    如果您能告诉我们、我们很高兴能够继续采购这些产品。

    此致

    Venu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Venu:

     DAC39RF12EVM 将有库存。

     DAC39RF10EVM 将不再使用、RF12是同一个 DAC、只是具有不同的速度等级。

    我不知道 TRF 和 DAC EVM。

    此致、

    Rob