This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0108:TXB0108 -开漏引脚支持

Guru**** 2835930 points

Other Parts Discussed in Thread: TXB0108

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1500548/txb0108-txb0108---open-drain-pin-support

部件号:TXB0108

工具/软件:

尊敬的团队:

我们 在设计中使用 TXB0108。 我们在该电平转换器中连接了具有2.2K 上拉电阻的开漏引脚。 功能方面、我们没有遇到任何问题。 工作正常。 但在数据表中提到此电平转换器不支持开漏、拉电阻值也应大于50K。 如果我们 在这个电平转换器中连接了开漏引脚和2.2K 的上拉电阻、那么将来是否有可能出现此电平转换器失效。 Kindy 澄清。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    耶韦斯,你好!

    由于 TXB 为弱推挽驱动器、因此不适用于开漏驱动器。 对于开漏电平转换、应改用 TXS 型转换器(请注意、该器件包含内部上拉电阻、因此可以额外移除外部2.2k Ω)。  

    此致、

    插孔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jack、

    我们基于 TXB 实现开漏设计。 从现实意义上讲,我们没有面临任何问题。 TXB IC 是否会产生任何问题。

    如果没有外部上拉电阻、线路也不会变为高电平。 因此我们添加了外部上拉电阻。  

    谢谢、

    耶维斯 K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    耶韦斯,你好!

    无需担心 TXB IC。 更多的兼容性问题是与 TXB 连接的开漏 I/O 存在兼容性问题、因为该器件不适用于开漏应用。  

     建议使用大于50k Ω 的上拉电  阻的原因是避免由于内部4K 串联电阻而提高 VOL 水平、如 https://www.ti.com/lit/an/scea054a/scea054a.pdf?ts = 1744735353535188所示

    此致、

    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jack、

    根据 SCEA054A 文档、测试采用从 A 到 B 的配置。 在 A 到 B 配置中、在 B 侧串联4K 电阻。 这就是为什么我们面临 VOH 和 VOL 问题。  

    但在本例中、我们对配置使用 B。 根据方框图、在配置中、一侧是4K 串联电阻器。  根据我们的理解、 如果我们在一侧放置上拉/下拉、则会出现 VOH 和 VoL 问题。 我们在 B 侧放置上拉电阻以实现开漏。 会产生任何问题吗?  

    谢谢、

    耶韦斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    耶韦斯,你好!

     A 侧和 B 侧存在内部4k Ω 电阻器、漏极开路驱动器需要在 转换器的两侧上拉电阻器才能正确连接。 为了减少复杂性并确保兼容性、因此在开漏电平转换应用中、强烈建议使用 TXS 而不是 TXB。  

    此致、

    插孔