This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE4400:AFE4400

Guru**** 2771175 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1502331/afe4400-afe4400

部件号:AFE4400

工具/软件:

我正在研究可以测量 SpO2、心率、HRV 和呼吸频率的传感器。 此传感器是否会对这些应用有用、或者是否有任何其他更好的 IC? 我想将此传感器用于小巧轻便的可穿戴设备。 我需要研究哪些规格。 我能否免费获得这些传感器的样品?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nissy:

    感谢您的提问! 我们有各种 AFE 可支持您列出的生物信号。 您可以 在此网页上的 交互式概述中查看我们的 AFE 产品。 我们的 AFE 不包含传感器本身。 它们从系统 LED、LDS、电极等处获取模拟数据、并输出优化的数字数据以供进一步处理。

    我们在 TI.com 上没有公开的免费样片、但请 通过电子邮件发送此列表 、详细说明您的项目需求、量产开始时间线以及所需体积、我们会尽力提供帮助。

    此致、

    Kd

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    什么是合适的无线连接微处理器或微控制器、可用于将这些 AFE 与电池和存储器模块集成?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nissy:

    很遗憾、我无法推荐微处理器或微控制器。  

    此致、

    Kd