This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC128S022:ADC SPI 不一致

Guru**** 2889230 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1505009/adc128s022-adc-spi-inconsistencies

部件号:ADC128S022

工具/软件:

我有这个 ADC 读数8个模拟输入。 模拟输入相同、但通过 SPI 传输的数据不同。  

这可能是模拟电源、数字电源、接地反弹中的不规则现象? 我已经检查了这三个并且它们是一致的。  

模拟电源和数字电源:5V

有任何技巧吗?

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gabriel、

    您能否分享预期的数据和读回的数据? 您为模拟输入通道提供的输入电压是多少? 如果您有可用于探测 SPI 线路的逻辑分析仪、则检查获取的输出数据也会很有用。

    此致、
    Joel