This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7142:当 BUSY/RDY 引脚处于高电平状态时、I2C 是否进行通信?

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS7142

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1504784/ads7142-does-i2c-communicate-when-busy-rdy-pin-in-high-state

部件号:ADS7142

工具/软件:

您好、

 我想确认 ADS7142在 BUSY/RDY 引脚处于高电平状态时的 I2C 工作行为。 ADS7142是否接受 I2C 命令或停止、直到该引脚变为低电平?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alan、

    BUSY/~RDY 引脚处于高电平不会阻止器件接受 I2C 命令。 该引脚用作指示器件正在主动进行转换、校准、累加或地址配置。 建议不要在该引脚为高电平时修改某些寄存器、例如清除警报寄存器。 要中止正在进行的转换并使 trh Busy/~RDY 引脚变为低电平、您可以设置 ABORT_SEQUENCE 寄存器中的 SEQ_ABORT 位。

    此致、
    Joel