This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7852:ADS7852

Guru**** 2666105 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS7852

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1504366/ads7852-ads7852

部件号:ADS7852

工具/软件:

大家好、对于 ADS7852、时钟最小和最大电平是多少、我计划使用8MHz TCXO、其最大 VOH 为2.6V。 如果我使用这个时钟(VOH 是2.6)、器件是否可以在中正常工作?

谢谢、

r

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rajashekhar:

    欢迎来到我们的 e2e 论坛!  ADS7852数据表第3页的表中列出的数字 I/O 电平显示最小输入高电平为3.0V、因此 TXCO 的2.6VOH 可能无法可靠地工作。  至少需要为3.0V 电平。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    好了、明白了、但到目前为止、电源电压为+5V 的情况下无法使用8MHz TCXO。

    目前3.3V TCXO 可以提供输出电压(TCXO=0.8 x 3.3V=2.64)、因此、我们是否可以在 VOH 输出端使用电压电平转换器(TXB104) 将2.64V 上变频为5V?

    请建议我们是否可以使用电压电平转换器进行 CLK 电压开关。

    此致、

    r.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 RR:

    是-使用电平转换器是可以的。