This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1298:DRDY 引脚不变为低电平、但其他功能正常工作

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1298

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1481413/ads1298-drdy-pin-not-going-low-although-the-other-functions-working-well

器件型号:ADS1298

工具/软件:

与 ADS1298通信的 IM。 我的 SPI 没有问题、我可以对该寄存器(如 CONFIG1、2、3和 ID)进行写入和读取。 所有这些都很好、而不是该 DRDY 引脚、在我使用启动操作码后、它不会按预期切换。
ADS1298_CS_H;
delay_us (10);
ADS1298_PWDN_L;
 HAL_delay (100);
 ADS1298_PWDN_H;
 HAL_delay (100);
 ADS1298_CS_H;

 ADS1298_CMD (ADS1298_RESET);
 HAL_DELAY (1000);
 ADS1298_CMD (ADS1298_SDATAC);
 HAL_DELAY (10);
   //设置配置寄存器
   ADS1298_REG (ADS1298_WREG|ADS1298_CONFIG1、   0x22);//500SPS

   ADS1298_REG (ADS1298_WREG|ADS1298_CONFIG2、   0x30);
   ADS1298_REG (ADS1298_WREG|ADS1298_CONFIG3、   0xD5);
 

   ADS1298_REG (ADS1298_WREG|ADS1298_CONFIG4、   0x08);

   ADS1298_REG (ADS1298_WREG|ADS1298_CH1SET、    0x05);
   //ADS1298_REG (ADS1298_WREG|ADS1298_CH1SET、    0x05);//
   ADS1298_REG (ADS1298_WREG|ADS1298_CH2SET、    0x05);
   HAL_DELAY (10);


   //开始转换

   ADS1298_START_L;//确认 START 引脚连接到低电平
   delay_us (100);
   ADS1298_START_H;
 ADS1298_CMD (ADS1298_RDATAC);

这是我的代码。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Khoi、

    我对您的帖子丢失表示歉意。 初始化 ADS1298时是否仍需要帮助?

    此致、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、  
    是的、我仍然需要有关芯片的帮助。 我的问题仍然存在、SPI 传输只是可以、但 DRDY 引脚在我发送 START CMD 时没有切换

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Khoi。 您能否按照下面常见问题解答页面中的建议告诉我结果? 我想确认电源正在按预期进行测量、并且是否遵循了 POR 初始化序列:

    [常见问题解答] ADS129x:如何验证 ADS129x 器件是否仍然正常工作? -数据转换器论坛-数据转换器- TI E2E 支持论坛

    此外、您是否希望提供原理图的 ADS1298部分、以便我们查看相关连接?

    此致、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ryan、您好、好像顺序是预期的。 上面的常见问题解答仅第5步和第6步对我来说不起作用、我的 DRDY 根本不切换。  
    关于 SPI 传输的以下内容刚刚好。
     e2e.ti.com/.../8662.ads1298.pdf
    这是我的原理图!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Khoi、

    您使用的是内部时钟模式还是外部时钟模式? 只应安装 R65或 R60、但不能同时安装两者。 如果使用外部时钟模式(OSC1)、请安装 R65并移除 R60。 如果使用内部时钟模式、请仅安装 R60并确保您的 MCU 将引脚拉高至 DVDD 电平。

    您可以检查时钟设置吗?

    此致、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、我已经找到了解决此问题的方法。  我的复位状态被驱动为低电平、使得芯片无法切换 DRDY。  许多 tks 为您提供帮助。