This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1299-4:[CONFIG 支持]ADS1299-4 SRBx、BIASx 引脚配置

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1299-4, ADS1299, ADS1299EEGFE-PDK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1504296/ads1299-4-config-support-ads1299-4-srbx-biasx-pin-configuration

器件型号:ADS1299-4
Thread 中讨论的其他器件: ADS1299ADS1299EEGFE-PDK

工具/软件:

大家好、

我正在设计 ADS1299-4的原理图、因此我想提供支持单端和差分对的模拟输入信号选项。
您能给出关于 ADS1299 SRB 和 BIAS 引脚设置的建议吗?

Im 设置 ADS 的双极电源(+/-2.5V)。
谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:有关电极连接(特别是偏置和基准电极连接)的建议、请参阅我们的器件数据表和 ADS1299EEGFE-PDK 用户指南。

    此致、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan
    感谢您的反馈。
    您能给我发送电子邮件来帮助进行原理图审阅吗?
    我真的不能公开客户数据。
    谢谢你。