This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE532A3WEVM:SMART-DAC-EVM-GUI 帮助

Guru**** 2893300 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1504601/afe532a3wevm-help-on-smart-dac-evm-gui

器件型号:AFE532A3WEVM

工具/软件:

在我的 Window 11计算机上安装并运行 Smart DAC-EVM-GUI 后、显示以下错误。  

在 SmartDAC.lvlib 中调用节点时出现错误1003:Startup Splash Screen.vi

可能的原因:

LabVIEW:VI 不可执行。 发生此错误的原因可能是 VI 已损坏或包含 LabVIEW 无法找到的 subVI。 选择文件>>打开以打开 VI 并验证您是否可以运行它。

VI 路径:C:\Program Files (x86)\Texas Instruments\System\Hadron\SW\EVM+\SRC\Main.vi SMART-DAC-EVM-GUI SMART-DAC-EVM-GUI

我安装了最新版本的 NI LabVIEW 运行时引擎,同样的问题。  

此致、

JY  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 JY:

    Katlynne 将能够帮助你,当她返回办公室几天.

    谢谢、
    Erin