This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC80501:请求获得灌电流能力的详细数据(处于零代码时)

Guru**** 2910380 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1503709/dac80501-requests-for-a-detailed-data-of-the-sink-current-capability-at-zero-code

器件型号:DAC80501

工具/软件:

你好。
这是三星显示的 Kwonjoon Lee。

我想在图7-33、7-34和7-35中索取灌电流能力的详细数据。

(详细问题)

1.在灌电流(从负载到 DAC)分别为0.15mA 和2mA 的情况下、零编码 DAC 的输出电压是多少。
  对于图7-33、7-34和7-35、请提供上述 DAC 输出电压。

此致、
Kwonjoon Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kwonjoon:

    三个图表的数据相同。 在零代码处、输出行为主要由输出缓冲器定义:
    负载= 0.15mA、VOUT = 2.63mV
    负载= 2mA、VOUT = 28.14mV

    谢谢、
    Erin