This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC80508:在菊花链设置中使用 SDO 时所有 DAC 引脚上的噪声

Guru**** 2599765 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1496983/dac80508-noise-on-all-dac-pins-when-using-sdo-in-daisy-chained-setup

器件型号:DAC80508

工具/软件:

我使用的是采用 QFN 封装的 DAC80508ZRTET、通过 SDO 以菊花链方式连接到下一个器件。 当 SDO 处于活动状态时、我在几乎所有 DAC 引脚(包括 OUT0 - OUT7和 REF)上观察到明显的噪声、 20 MHz SPI 时钟处的尖峰高达40mV p-p。

预计 SDO 开关会导致该器件的 DAC 引脚上出现内部噪声吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    预计会有一些噪声、但40mVpp 似乎很大。 我可以在 EVM 上测试这一点、看看是否也会看到类似的噪声。  

    您是否在 SDO 处于活动状态的通道上看到了噪音? 下一个器件吗? 需要澄清的是、噪声与 SDO 处于活动状态还是任何 SPI 通信相关? 如果您将引脚配置为 ALARM (禁用 SDO)、那么您仍然会看到噪声吗?

    此致、

    凯蒂恩·琼斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    感谢您的答复。

    我看到器件上有 SDO 引脚处于活动状态的噪声、它仅在通过 SDO 引脚传输数据时出现。
    改为将此引脚配置为警报输出时、噪声会消失。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:  

    感谢您的确认。 我可以在实验室中尝试、看看是否看到相同的噪声。 我目前正在出差、所以要等几天后才能回到实验室。 由于您在菊花链中配置了这些驱动器、因此输出 SDO 信号的 DAC 上的噪声和/或在 SDIN 上接收 SDO 数据的 DAC 上的噪声是多少?

    此致、

    凯蒂恩·琼斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    噪声存在于输出 SDO 信号的 DAC 上。 即使没有任何器件连接到 SDO 引脚、也会存在该信号。 但是、如果我重新配置 SDO 引脚改为使用警报功能、噪声就会消失。 感谢您愿意在回来后在实验室中进行测试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tjerk:

    Katlynne 已离职、因此我将负责处理这个问题。 在实验室中测试 EVM、我确实会在启用 SDO 时看到 DAC 引脚上出现大毛刺脉冲、但在禁用 SDO 时不会出现大毛刺脉冲。 我已经将其提交给设计人员、我会让您知道这是否符合预期。 同时、您可以通过在 DAC 和 SDO 引脚上安装 RC 滤波器来降低 DAC 输出上的噪声。

    谢谢、
    Erin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tjerk:

    我和设计人员讨论了这个问题。 事实证明、主要问题是 SDO 引脚上的电容。 在本例中、我的示波器探头向 SDO 引脚添加电容并导致 DAC 输出出现干扰。 当我移除示波器时、SDO 开启和关闭时的干扰是相同的。 在菊花链设置中、SDO 引脚上是否有任何额外的电容? 您应该尝试去除可能具有的任何电容。

    谢谢、
    Erin