This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIPD158:TIPD158

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: TIPD158, DAC7311

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1504025/tipd158-tipd158

器件型号:TIPD158
主题 DAC7311中讨论的其他器件

工具/软件:

我使用以下电路生成4-20mA 输出。我已将输入电压从3V 更改为3.3V。我想知道低于电路的天气会产生4mA 至20mA 输出、而不会出现任何发热问题。

其次,如果存在问题,那么我可以直接使用3.3V 或3V 低静态电流 LDO 来生成4到20mA。

此致、

Vipin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vipin、


    按原样、我认为您的原理图不起作用。 我认为原理图缺少两个连接。 以下是 TIPD158中给出的原理图:

    首先、NPN 集电极应连接到电桥的输出、而不是次级稳压电压。 NPN 会拉取大部分4 -20mA 电流。 第二个是 DAC 输出中的 R20和 R21。 R21的右侧应连接到运算放大器的+输入端。 通过这种连接、运算放大器反馈根据 DAC7311的电压输出设置环路电流。 更改连接后、我认为拓扑应该可以。

    我尚未分析此原理图的设置、但当环路电流处于20mA 的最大值时、3V 电源应该足以驱动 NPN 的基极。 请注意、大部分电流将流向 NPN。 如果环路电压较高、则 NPN 可能需要耗散超过0.5瓦的功率。


    Joseph Wu