This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1299-4:关于电阻测量功能(LoFF (AC))

Guru**** 2814075 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1503530/ads1299-4-about-resistance-measurement-function-loff-ac

器件型号:ADS1299-4

工具/软件:

您好的团队、

我重新发布此内容是因为我没有得到答复。
我想在下面的原理图中测量电阻。
我只发布了一个信道、但我发布了真实电路、因为我认为其他信道可能受到影响。
我实际上测量了3个并联通道。

如果 I 将用于电阻测量的电流设置为6uA、则电压将饱和、
我正在尝试将电流设置为24nA、但在这种情况下、电压将波动。
波动的原因是什么?
我应该使用哪个电压来计算电阻?
(峰值电压? 电压波动的平均值?)

此致、
Ryu。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryu、

    感谢您发送编修。 我可以问谁是终端客户吗?

    当将 LoFF 电流幅度降低到24nA 时、您可能会注意到电力线噪声干扰。 当电流增加到6µA 时、噪声可能仍然存在、但不太明显。  

    本文可能会介绍一些可使用交流导联脱落电流源提高阻抗测量精度的技术:

    信号链基础知识#149:如何准确测量电极阻抗以在 ECG 系统中进行导联脱落检测- Planet Analog

    此致、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    感谢您的答复。
    抱歉、由于 NDA 原因、最终用户无法回答。
    据我所知、电流会因电源噪声而波动。
    您能告诉我们这个问题吗?

    Unknown 说:
    我应该使用哪个电压来计算电阻?
    (峰值电压? 电压波动的平均值?)

    此致、
    Ryu。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    接收信号振幅(Vp)的平均值应可用于计算阻抗。

    此致、

    Ryan