This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSW14J57EVM:TSW14J56EVM 更换

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: TSW14J59EVM, TI-JESD204-IP, DAC39J84EVM, DAC38RF82EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1504439/tsw14j57evm-tsw14j56evm-replacement

器件型号:TSW14J57EVM
主题中讨论的其他器件:DAC39J84EVMDAC38RF82EVM、TSW14J59EVM、TI-JESD204-IP

工具/软件:

您好:

我目前正在使用 DAC39J84EVM  和 DAC38RF82EVM 评估板、并注意到之前用于连接的 TSW14J56EVM 现已停产。

您能否说明当前支持的评估板或 FPGA 捕获/回放板可代替 TSW14J56EVM 来控制这些 DAC EVM?
此外、如果您能告诉我在哪里可以找到这些板的最新 FPGA 工程或固件(例如 HSDC Pro 或 Vivado 设计)、我将不胜感激。

提前感谢您的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    我们将把较旧的 TSW14J56/7 FPGA 卡推送到 TSW14J59EVM。 J59的固件将通过 TI-JESD204-IP 请求针对特定的 DAC 模式和 AMD FPGA 类别开发。

    谢谢、Chase

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chase、

    TSW14J59EVM 与完全兼容 DAC39J84EVM DAC38RF82EVM 与一起使用 HSDC Pro ? 使用 TSW14J59EVM 控制这些 DAC 评估模块是否有任何已知的限制或问题?

    提前感谢您的澄清!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    J59无法与 HSDC Pro 配合使用。 您必须提交 IP 请求并使用 Vivado 进行控制。 从硬件上看、FMC 连接器上可能没有1:1连接、因为 J59不会将所有 HPIO 信号路由到 FPGA 组、但最好在原理图上确认。 如果没有,你可能必须创造性地通过 SYNCb 如果你想要做 CMOS syncb 或其他一些情况下,由于缺少 IO 引脚无法提供支持。 最坏的情况是在评估期间为 JESD 链路使用 SPI SYNC 或 SIF SYNC。

    谢谢