This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS4249EVM:、FMC-ADC-ADAPTER 和 ZCU102。 尺寸问题

Guru**** 2782485 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS4249EVM, FMC-ADC-ADAPTER

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1504202/ads4249evm-fmc-adc-adapter-and-zcu102-dimensions-issue

器件型号:ADS4249EVM
主题中讨论的其他器件:FMC-ADC-ADAPTER

工具/软件:

您好:

当电路板尺寸尝试 使用 FMC-ADC-ADAPTER 将 ADS4249EVM 板连接到 ZCU102开发板时、我们会遇到问题。

当 FMC-ADC-ADAPTER 连接到 ZCU102板上的 FMC 时、ADS4249EVM 无法连接到适配器、因为它被 ZCU102板的边缘阻挡。
电路板之间似乎缺少大约1.5mm 的间隙。  
您能提出任何解决方案吗?


谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我想您可能必须使用较短的 FMC 带状电缆。 我认为 Samtec 或高科技全球或许可以实现这一点。 只需检查它有你感兴趣的所有信号路由之前购买一个。

    我刚刚检查了 ADC 板的各层、看起来除了实心铜区域、可能是接地层或电源层外、电路板边缘没有其他东西、因此我认为您可能只需将 PCB 的边缘锉磨成合适的位置、只要锉削/打磨干净、就可以了。 我不能正式建议或建议你在这个论坛上这样做,但如果你想走这条路线在你自己的风险,我认为这是可能的。 在加电之前、请务必检查5V 和 GND 之间是否没有短路。

    谢谢、Chase