This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8860EVM-PDK:ADS8860EVM-PDK

Guru**** 2598005 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS8860EVM-PDK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1499516/ads8860evm-pdk-ads8860evm-pdk

器件型号:ADS8860EVM-PDK

工具/软件:

您好团队:

我尝试同时使用4个并联产品对4个通道进行模数转换。

我的问题是、我需要同步4个 EVM 的 CNV 信号、是否可以在使用4个单独的 PHI 板时同步 CNV 信号?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    器件型号:ADS8860EVM-PDK

    工具/软件:

    您好团队:

    我尝试同时使用4个并联产品对4个通道进行模数转换。

    我的问题是、我需要同步4个 EVM 的 CNV 信号、是否可以在使用4个单独的 PHI 板时同步 CNV 信号?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dongil:

    感谢您的发布。 遗憾的是、EVM 和 EVM GUI 不适用于此用例。 除非您可以同时同步 GUI 的所有4个实例上的点击"Capture"按钮、否则我认为这是不可能的。

    此致、

    Samiha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Samiha:

    如果是、是否可以将四个产品同时连接到一台 PC?

    此致、

    Dongil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dongil:

    否、这将不起作用、因为 PC 只会连接到它首先识别的任何 PHI。 您可以尝试使用多台 PC、但即便如此、我想象同时点击采集按钮会有一个滞后现象。 遗憾的是、这些 EVM 和 GUI 不是为这种多 ADC 原型设计而设计的。

    此致、

    Samiha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Samiha

    如果是、我是否应该使用具有多通道输入的 ADC EVM 产品、以便同时将4个模拟输出转换为数字输出?

    此致、

    Dongil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dongil:

    "我不知道,我不知道你在想什么。" 是的、最好使用多通道同步采样 ADC。 我们最近发布 了 ADS9811、 这是一款具有集成模拟前端的8通道、18位、1MSPS 同步采样 ADC 我们还有其他同步采样 ADC、您可以 在此处对其进行滤波

    此致、

    Samiha