This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS125H02:如何确认瞬态响应

Guru**** 2837210 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS125H02, ADS125H02EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1500989/ads125h02-how-to-confirm-transient-response

器件型号:ADS125H02

工具/软件:

尊敬的专家:

我的客户正在考虑使用 ADS125H02、并且有疑问。

如果您能提供建议、我将不胜感激。

"问题"

在⊿ΣAD 的产品中、负载单元电桥电路直接连接到 Δ-Σ 转换器 ADS125H02、用于放大和 AD 转换。
是否可以在 SPICE 中对瞬态响应进行仿真?

在传统电路中、称重传感器由前置放大器放大、通过模拟滤波器、然后由逐次逼近型 AD 电容器转换 AD。
在这种情况下、通过设置运算放大器器件模型、放大因子和滤波器常数、可以在 SPICE 中执行瞬态响应分析。

我认为这种类型的仿真不是使用具有内置⊿ΣAD μ F 电容器的放大器电路实现的。
有没有办法做到这一点?

——

感谢您提前提供的大力帮助。

此致、

Shinichi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Inoue Shinichi:

    没有适用于 ADS125H02的型号

    相反、我建议购买 ADS125H02EVM 并使用实际负载单元测试其实际性能。 无论如何、与仿真相比、这将提供更好的结果

    -布莱恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bryan、

    感谢您的答复。

    我将您的答案发送给客户、他们理解。

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    Shinichi