This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1291:能否在两个不同的电池供电设备上捕获每个通道的正电极和负电极、然后在后处理软件中组合?

Guru**** 2910380 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1291

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1503479/ads1291-can-the-positive-and-negative-electrodes-of-each-channel-be-captured-on-two-different-battery-powered-devices-and-then-be-combined-after-in-post-processing-software

器件型号:ADS1291

工具/软件:

这可能是一个混淆性的问题。

假设我有两个 ADS1291器件。 它们定位在身体的两个不同部分(左臂/ 右臂)。

是否可以从每个信号获取原始信号、然后(假设您可以将它们同步到高精度、)在事实发生后通过差分放大将信号合并、一旦由计算机进行数字化和处理、

我注意到当我使用一个电极时、另一个电极报告导联脱落、然后我在数据流中看到零活动。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kyle:  

    是的、这是一个令人困惑的问题。 Slight smile你能尝试重新表述吗?

    此致、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我对 ADS 系统的理解是它是一个差分放大器、 可以放大两个电极之间的差值并消除共模噪声。  它在芯片上进行操作。    

    是否只能对一个电极、噪声和所有电极进行采样?       目的是在信号数字化后进行差分放大吗?

    有一种独特的用例依赖于这种可能性。 我不想太进入"为什么"的杂草只是有可能获得相同的数据 假设两个数据流同步及时吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kyle:

    感谢您的解释。 是的、只能测量一个电极。 但是、每个通道始终测量和转换两个输入引脚(INxP 和 INxN)之间的电压电势;因此、必须将未使用的输入连接到某个共模电位。 我建议 使用1/2 Vs、因为这将非常匹配系统中使用 RLD 的电极输入的共模电压、并尽可能减小 PGA 输入端的通道偏移。 无论如何、可以在后处理中消除失调电压、但在模拟中尽可能减少失调电压的目的是能够实现最大的 PGA 增益。 是否计划在系统中使用 RLD 电极来偏置人体?

    关于同步要求、如果将一个电极连接到 CH1、将另一个电极连接到 CH2 (即 IN1P 和 IN2P)、则会同时对两个通道进行采样。

    此致、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你, 我有一种感觉,这是可能的。 很有道理。

    是的、我有 RLD 可用。