This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1258:多应变仪(40通道)

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS131E08, ADS1258, ADS131E06, ADS127L11

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1505114/ads1258-multiple-strain-gauge-40-channel

器件型号:ADS1258
《Thread 中讨论的其他器件: ADS131E06、ADS131E08、 ADS127L11》

工具/软件:

问候语社区、

                                  我需要关于数据记录的建议、多个 ADC 和/或 ADC 通道能够在 MCU 上连接40多个应变计值、这些应变计值可以在 LCD 上显示数据、也可以通过 USB 或串行方式将数据传输到 PC。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 DGR:

    您正在寻找什么具体的建议? 建议使用器件? 您在帖子中选择了 ADS1258、对于该器件、您是否有具体问题?

    您是否可以将单通道 ADC 与多个多路复用器配合使用? 还是需要同步采样?

    任何特定信息都将有助于我们为您提供帮助  

    -布莱恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以建议使用 ADC、如果可能、我被告知要在 ADC 上进行同步采样、但如果我们可以获得大于60SPS 的数据、我们可以进行多路复用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 DGR:

    ADS131E08是一款8通道同步采样24位 Δ-Σ ADC、运行速度可达64kSPS。 这意味着每个通道能够以高达64kSPS 的速率并联测量。 您可以使用其中的5个器件、或者在5个通道前放置一个8:1多路复用器(如果不想在 ADS131E08上浪费3个通道、可以使用 ADS131E06)

    ADS1258是一款24位 Δ-Σ ADC、可以使用16通道多路复用器测量8个差分信号。 一个通道的最大可能扫描时间为23.7kSPS、因此要测量8个通道、每通道需要23.7k/8 = 2.96kSPS。 您可以使用5个此类器件

    ADS127L11是一款1MSPS、单通道、24位 Δ-Σ ADC。 这是一款高性能器件、如果您只想使用1个 ADC 和许多多路复用器、可以在前面放置多个多路复用器

    这些器件均有16位版本、ADS131E06除外、如果您只需要16位性能

    如果您有任何其他问题、请告诉我

    -布莱恩