This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8571:DAC8571IDGKR 输出2V/V 增益

Guru**** 2501995 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1505240/dac8571-dac8571idgkr-output-2v-v-gain

器件型号:DAC8571

工具/软件:

您好:

将 VSENSE 连接到 VOUT 引脚是否会导致输出为单位增益或以2V/V 放大? 数据表的第11页和第12页似乎与未来的情况相矛盾。 根据我的 Vref、我的 DAC 输出需要为0-2.5V、但我不确定输出是0-2.5V 还是0-5V。

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:  

    电阻器串在满量程时将基准除以2、因此输出缓冲器为该值提供2倍的增益:

    在2.5V VREF 下、输出将为0-2.5V。  

    此致、

    凯蒂恩·琼斯