This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS131A04:ADS131A04的配置问题

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS131A04

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1505610/ads131a04-configuration-issue-of-ads131a04

器件型号:ADS131A04

工具/软件:

您好专家

除了提高 MO 引脚之外、ADS131A04芯片的中断模式是否有任何额外的配置要求? 根据官方驱动程序例程和数据表流程配置寄存器后、我可以读取 ADC_ENA 寄存器的值0x0F。 所有四个 AD 通道均已启用、并且已发送唤醒和锁定命令。 但是、它没有下拉 DRDY 引脚来通知我数据采集已完成。 当它主动读取 STAT_1寄存器的值时、也是0x00

可以在文件 ads131a04.c 中的 ads127_reginit 函数中找到驱动程序配置 M0、M1、M2和 RESET 引脚的操作可在 ads127_probe 函数中找到。

驱动程序代码的执行过程是输入 ads127_probe 函数以进行引脚初始化、然后调用 ads127_probe 函数末尾的 ads127_reginit 函数以初始化 ads131a0。

使用的文件是 ADS131a04、函数名 ads127尚未修改。

e2e.ti.com/.../ADS131A0x_5F00_SCH.pdf

e2e.ti.com/.../ads131a04.c

e2e.ti.com/.../ads131a04.h

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ian:

    欢迎来到 TI E2E 论坛。 在原理图和设计中:

    • 建议在 CAP 引脚上使用1uF 电容器、而不是10uF。
    • 建议在 REFEXT 引脚上使用1uF 电容器、您将使用两个10uF 电容器。
    • 在 REFP 和 REFN 之间连接一个1-µF 电容器。 使用10 μ F 电容器
    • 启用负电荷泵时、将270nF 电容器连接到 AVSS、您使用的是1uF 电容器。

    将 ADC 配置为在异步从模式和24位字大小下运行、但是

     进行测试时、您在/DONE 和/RESET 引脚上从微控制器到 ADC 的实际电压是多少?

    正极和 AVSS 的电源电压是多少? +/-2.5V?

    BR、

    Dale