This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1263:比例式测量是否需要满量程校准?

Guru**** 2376130 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1263
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1506163/ads1263-is-a-full-scale-calibration-needed-in-a-ratiometric-measurement

器件型号:ADS1263

工具/软件:

大家好:

ADS1263是一款非常好的 ADC、我喜欢在低频(10sps)下使用50Hz 和60Hz FIR 滤波。

我将其与 PT100传感器一起用于四线测量、并具有 IDAC1产生的1mA 激励电流。

电流源来自 ADC、越过 PT100电阻器、然后将我的电路板重新进入2.38k 基准电阻器、该电阻器提供 ADC 使用的基准电压为2.38V。

通过编程8V/V 的增益并调整滤波器截止频率、我认为我可以获得 PT100的出色差分测量值。

1 -我不需要失调电压校准、因为输入是差分输入、并且我在斩波模式下使用 ADC、因此可以消除所有失调电压。

2-但我是否需要满量程校准?

-我的意思是基准电阻是非常稳定的(0,01%),

-似乎基准电阻产生的电压始终是 ADC 的最大二进制代码。

我完全适用于本 TI 数据表、但它没有说明有关 ADC 校准的任何信息:

SBAA201A–2013年3月–2023年3月修订

https://www.ti.com/lit/an/sbaa201/sbaa201.pdf

谢谢!

Damien