This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS131E08:ADS131E08EVM-PDK 问题

Guru**** 2793245 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS131E08

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1499067/ads131e08-ads131e08evm-pdk-issue

器件型号:ADS131E08

工具/软件:

您好:

我无法 从 TI 网站 www.ti.com/tool/ADS131E08EVM-PDK、下载软件

错误404、

请提供、谢谢!!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jimmy:

    我们将升级 ADS131E08EVM 硬件和 GUI 软件、从现在起至少需要一个月的时间才能发布它们。 现在、我正在检查我们是否可以与您共享链接、您必须要求客户工程师从该链接下载该链接。 一旦我有了更多的信息、我就会告诉您。

    BR、

    Dale

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jimmy:

    请 与客户共享以下链接。 请注意、 该软件仅对较旧版本的 EVM 有效 、如下图所示:

    ADS131EVM-PDK-SW (旧版本)

    BR、

    Dale

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dale:

    我们最近购买了这个评估板,在我们的软件研究期间遇到了这个论坛帖子。 在这方面、我们有几个问题:

    即将进行的 GUI 软件更新是否与当前 Evalboard 兼容? 是否可能会连接到 ADS131E08的停产状态?

    我们使用 ADC 进行的初始测试非常令人满意–谢谢您。 但是、我们注意到、通过软件更改 PGA 增益设置似乎对信号没有任何影响。 您是否知道软件中有关此行为的任何已知问题?

    提前感谢您的支持。 我们期待您的答复。

    BR、
    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

    有关您的问题、请参阅以下答案:

    1. 不可以、新的 EVM 和 GUI 已使用新的控制器平台进行设计;该平台已用于许多 TI 精密 ADC EVM、与现有的 EVM 和 GUI 完全不同。
    2. 您能澄清一下"是否可能存在与 ADS131E08停产相关的情况?"?
    3. 更改增益时、ADC 的满量程范围发生了变化、但 如果施加到 ADC 输入的模拟输入信号没有改变、GUI 中显示的代码/电压应该相同。

    BR、

    Dale

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dale:

    感谢您的快速响应。

    1)

    遗憾的是,它不清楚一个新的评估板正在发布。

    2)
    我想知道这是否也会影响产品生命周期:只是更新的评估板、还是计划对 ADS131E0x 本身进行更改? 换句话说、ADS131E0x 是否仍然推荐用于新设计?

    3)
    同时感谢有关 PGA 的澄清–现在一切都清晰。

    BR、

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

    由于现有 EVM 采用了旧的控制器平台设计、并且 GUI 与我们大多数 EVM GUI 软件不兼容、因此对 EVM 进行了升级。 此升级与产品无关。 ADS131E0x 仍然是一款非常好的 ADC、它有很多特性和良好的规格、未来很长一段时间将作为新设计的建议。

    BR、

    Dale