This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC7834:IOVDD 振幅

Guru**** 2374150 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1498478/amc7834-iovdd-amplitude

部件号:AMC7834

工具/软件:

您好的团队、

当地址(0x17)钳位配置位位1 (DAC34-CLAMP)设置为0时、IOVDD 振幅显著变化。
在客户的系统中、只有 DAC4悬空。
您能否提出更改 IOVDD 幅度的任何可能原因?

此致、
伊藤和树

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的伊藤山:

    IOVDD 的变化为奇数。 您能列出一下设置钳位电压前后系统中的所有电压(IOVDD、AVDD、DVDD、AVCC 和 AVSS)吗? DAC3的值是多少? DAC4悬空不应导致任何问题。

    谢谢、
    Erin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Erin:

    很抱歉耽误你的时间。
    请在下面查找结果。
    看起来 DAC 设置地址0x30 - 0x32除了钳位设置之外、也会影响结果。

    befor 设置钳位电压|#1

    • IOVDD:3.269V (典型值)/3.289V (max)/ 3.243V (min)
    • AVDD:5.0V (典型值)/5.023V (max)/ 4.982V (min)
    • DVDD:4.99V (典型值)/5.022V (max)/ 4.984V (min)
    • AVCC:4.99V (典型值)/5.042V (max)/ 4.969V (min)
    • AVSS:-5.025V (典型值)/-5.055V (max)/-4.94V (min)

    设置钳位电压|#2后

    • :3.277V (typ)/3.498V (max)/ 3.099V (min)|振幅越来越大
    • AVDD:5.001V (典型值)/5.018V (max)/ 4.982V (min)
    • DVDD:5.001V (典型值)/5.018V (max)/ 4.982V (min)
    • AVCC:5.001V (典型值)/5.021V (max)/ 4.961V (min)
    • AVSS:-5.025V (典型值)/-5.054V (max)/-5.01V (min)

    客户观察到的行为

    除#4之外、IOVDD 放大器变大(上面#2上的电压)

    1. 启动(#2)
    2. 进行以下设置后(列出了除默认设置之外的寄存器设置)(#2)
    项目 存储器地址 参数 数据
    1. 0x02 功耗模式 0002.
    2. 0x10 AMC 配置0 1300
    3. 0x12 ADC MUX 4F00
    4. 0x16 DAC 范围 0005.
    5. 0x17 钳位配置 0000
    6. 0x1C DAC/ADC 触发器 0001
    1. DAC1-3设置为0x333 (-4V)(#1)

    2. 当为2和3时、在地址(0x17)钳位配置中将位0 (DAC12-CLAMP)或位1 (DAC34-CLAMP)设置为0->1

    3. 当为2和3时、将 DAC1-3中的任何一个设置为0x000 (-5V)(#2)

    请告诉我可能的原因的任何设置。
    VCLAMP 1/2引脚是否有任何影响?
    现在施加了上拉电压。

    此致、
    伊藤和树

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kazuki:

    感谢您提供的信息。 我可以使用它在自己的设置上进行测试。 您使用的上拉电阻是什么? 它是 CLAMP 引脚上的上拉电阻吗? 哪个电压? 原理图、这会很有帮助。

    谢谢、
    Erin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Erin:

    IOVDD 振幅变化可能是由测试设置中客户的电源引起的。
    很抱歉混淆。

    相对于钳位电压、它对应于29引脚或30引脚上的 VCLAMP (1/2)。
    2.5V 来自 DVDD (+5.0VA)分压器。
    当将地址(0x17)或位1 (DAC34-CLAMP)上的 CLAMP 配置位0 (DAC12-CLAMP)用作0时、是否应该下拉?

    此致、

    伊藤和树

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的伊藤山:  

    Erin 正在审查并将很快提供一些建议。  

    此致、

    Katlynne  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的伊藤山:

    2.5V 对于钳位来说是正常的。 最终应该是-7.5V 钳位。 不过、该电压取决于您的 VSS 电压、因此如果您的 VSS 至少不是-7.5V、您的钳位将无法达到该电压。 如果 DAC12-CLAMP 位为0、则意味着 DAC1和 DAC2正常运行、而不是被下拉。 如果该位为1、则输出应设置为钳位电压。

    谢谢、
    Erin