This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC32RF55:PCB 设计的模拟输入布线长度

Guru**** 2989100 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC32RF55, ADC32RF55EVM, LMH5401

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1494099/adc32rf55-analog-input-trace-length-for-pcb-design

器件型号:ADC32RF55
主题中讨论的其他器件: LMH5401

工具/软件:

我正在使用 ADC32RF55为电路设计 PCB 模式。
与 ADC32RF55EVM 一样、我尝试从 SMA 连接器输入模拟信号、并通过模拟前端将其连接到 ADC
从该输入连接器到 ADC 的接线长度应为较短。 它应该有多短? 该 EVM 约为15mm、我当前设计约为17mm。

该值是否合理?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sayaka:

    是的、17mm 很好。

    如果您提供了有关设置或布局的更多详细信息、我们可以提供相应的指导。

    谢谢、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rob:

    感谢您的答复。
    来自 SMA 连接器的单端模拟高速信号(约2~3 GHz)输入由单端差分转换运算放大器(LMH5401)进行振幅调节、然后通过 RC 滤波器连接到 ADC32RF55。
    从连接器到放大器的路径约为14mm、从放大器到 ADC 的路径约为4mm、总路径约为18mm、所以我想知道这是否合适。

    另一方面、可以接受多长时间?

    谢谢、

    Sayaka

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Sayaka:

    感谢您的耐心。 这种连接策略 似乎很好。

    这是一个棘手的问题、可接受的长度等于电路板和设计在两个互连之间保持良好匹配的程度。

    此致、

    Rob