This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC39RF12:EVM 可用性

Guru**** 2988520 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC39RF12EVM, DAC39RF10EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1506346/dac39rf12-evm-availability

器件型号:DAC39RF12
主题中讨论的其他器件: DAC39RF10EVM

工具/软件:

你(们)好

我希望采购 DAC39RF12EVM、遗憾的是、支持的 EVM DAC39RF10EVM 已停产(无库存)。 不过、客户支持部门表示、我之前发送的电子邮件是用于 DC39RF12的 EVM。 Chase、TI 表示会在上周结束时补货、我在 TI 网站上没有看到过。 我可以知道如何订购吗?  

此致

Venu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Venu:

    它现在应该可以订购。 我会帮您检查一下。

    您当地的 TI 为谁提供支持?

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rob、  

    我们参加了 TI 的 Pratt 会谈、但我们直接从 TI 购买芯片/Evalts。

    我非常感谢。

    Venu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Venu:

    我刚才听说过、EVM 在网上发布之前仍处于签核循环状态。

    给我几天时间、我将为您提供新的更新。

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Rob。

    附带注意事项:我是否计划发布支持比12.5Gbps (JESD204B)更高通道速率25或32.5 (JESD204C)的 DAC 芯片?

    Venu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    总有一个路线图可以提高速度。

    此致、

    Rob