This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7128:AINX 引脚可以监测的电压范围

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS7128

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1507433/ads7128-voltage-range-that-the-ainx-pin-can-monitor

部件号:ADS7128

工具/软件:

DVDD 和 AVDD 均为3.3V。 AINX 引脚可以监测的电压范围是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    ADS7128使用 AVDD 处的电压作为基准电压、因此当 AVDD 为3.3V 时、满量程范围也为3.3V。

    此致、
    Joel