This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1292R:异常输入阻抗测试

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1292R, ADS1293

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1507035/ads1292r-abnormal-input-impedance-test

器件型号:ADS1292R
主题: ADS1293中讨论的其他器件

工具/软件:

尊敬的团队:

我们有一个使用 ADS1292R 作为数据采集芯片的产品。 在提交前的性能测试过程中、我们发现了问题。

根据"YY 9706.247-2021"、我们测试了其输入阻抗、发现其输入阻抗有问题。

当施加±300mV 的偏置电压时、随着 S1断开和闭合、输出波形的幅度会显著降低。

但在使用 ADS1293进行测试时没有遇到此问题。 附件包含测试方法和测试结果。 请帮助了解造成这种情况的原因。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    感谢您发送编修。

    我建议检查 PGA 的输出、并确保信号摆动不会太靠近 AVDD 或 AVSS 电源轨。 您可能需要降低 PGA 增益或调整来自 RLD 的输入共模电压。

    此致、

    Ryan