This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN54SC8T541-SEP:SN54SC8T541-SEP 数据表中的输出电流限制是按引脚还是按器件指定的?

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1504352/sn54sc8t541-sep-is-the-output-current-limit-in-sn54sc8t541-sep-datasheet-specified-per-pin-or-per-device

器件型号:SN54SC8T541-SEP

工具/软件:

大家好!
数据表中提到的每个引脚的输出电流还是总电流?



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dhir、

    数据表中提到的电流是每引脚的。

    此致、

    Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Joshua 的快速回应!

    此外、如果是这种情况、您能否说明为什么 在数据表中将通过 Vcc 或 GND 的最大电流指定为±50 mA?

    如果您能确认器件在满负载(每个引脚+-25 mA)条件下的总体最大电流消耗、我也将不胜感激、因为我需要此信息来正确 设计 IC 的电源。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dhir、

    通过 VCC 或 GND 的最大电流是器件总电源电流的限制、不应超过±50mA。 您问的是每个引脚的+25mA (或总共的200mA)、这会损坏器件。  

    每个引脚都给出了输出电流参数、但总电源电流不能大于50mA。

    此致、

    Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Joshua!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joshua、

    我想通过将 OE 引脚连接到 GND 来保持器件始终启用、我不计划使用任何外部信号控制这些引脚。 您可以建议使用合适的端接电阻器吗? 我考虑使用0Ω 或10kΩ 电阻器。 哪一个更适合?为什么?

    此致、
    Dhir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dhir、

    OE 引脚不会高速开关、因此无需担心电阻大小问题。 使用0Ω、10kΩ 或将 OE 引脚直接连接到 GND 没有问题。

    此致、

    Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Josh!