请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DAC63204 工具/软件:
- 使用 SPI 时是否可以一次写入 DAC0值、DAC1值和负载 DAC 值而不更改 CS 引脚? 我希望它们同时更新、并且不使用 LDAC 引脚。
为了尽可能快地从 MCU 端进行处理、我想计算一个包含所有这些信息的软件包并立即将其推出。 例如:
CS (引脚低电平)
ADR dac0数据写入值(24位)
ADR dac1数据写入值(24位)
ADR COMMOM_TRIGGER LDAC (24位)
CS (引脚高电平)