This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1261:40k ODR 下的系统周期时间计算

Guru**** 2591390 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1261

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1504561/ads1261-system-cycle-time-calculation-at-40k-odr

器件型号:ADS1261

工具/软件:

您好、  

我使用 ADS1261设计了一个具有四个称重传感器的压强板、根据 ads1261的数据表选项卡8和 sbaa535a、我的物体以1000Hz 的频率对传感器进行采样、当我使用以下参数时、  

过滤器类型:SINC5、数据速率:40000、斩波:禁用、通道数:4、计算的系统周期时间为:(0.179+2*(1/40))*4 = 0.916ms。

我想确认结果、或者如果存在一些计算错误、则可以轻松处理1000Hz 的数据分析。

非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zhaojia:

    除非您计划对每个称重传感器进行3次测量、否则我不能确定因数2中的位置:第一次测量在179us 内完成、而另外两次测量在1/40000 = 25us 内完成。 这意味着每个称重传感器均在179 + 25 + 25 = 229us 时测量、然后所有4x 称重传感器均在916us 时测量、这就是您计算的值

    如果这些假设是正确的、那么我同意您的计算

    -布莱恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bryan、

    系数2 用作 sbaa535a Page36中的示例7、我不理解在第一次转换延迟由我们的编程确定或采用固定配置后如何控制数据数?

    我尝试了测量替代4xADS1220解决方案、但仍想找出正确的 信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zhaojia:

    正如我提到的、SBAA535A 示例中的系数 为2是因为该示例中有3次转换。 每个输入通道是否要进行3次转换? 还是仅为1? 如果您要进行3次转换、则"因数2 "适用。 如果每个通道仅进行1次转换、则没有因数2。

    转换延迟由 ADC 根据您选择的 ADC 设置决定。 例如、如果您选择更快的数据速率、转换延迟将会减少

    -布莱恩