This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1220EVM:通道间单混

Guru**** 2666105 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1220

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1504734/ads1220evm-interchannel-singal-mixing

器件型号:ADS1220EVM
Thread 中讨论的其他器件:ADS1220

工具/软件:

我们尝试通过多路复用并以1ksps 的采样率启用两个差分通道。 观察到、向每个通道发出测试信号(10Hz 和5Hz 的正弦波)时、两个通道中的信号混合起来、如下图所示。 如何纠正这个问题。 即使连接了两种传感器、也可以看到这种情况。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arjun:

    信号应用到哪些通道?

    信号是单端信号吗?

    此致、

    Angel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在使用一个单端和一个差分以及两个单端进行测试时、我们面临着这个问题。 我们还没有遇到这个问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arjun:  

    EVM 的模拟输入使用的信号源是什么?

    您可以分享图片或电路图吗?

    您的输入信号是建立共模还是与 ADS1220共用 GND、还是悬空?

    -天使

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    AIN0和 AIN1连接到由 IDAC 驱动的桥式传感器(接地返回路径)、AN2和 AIN3连接到单端传感器、通过将 AIN3接地、将其配置为作为单端工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arjun:

    这是完整的原理图吗?  

    前面提到过您向 ADC 施加了5Hz 和10Hz 信号、但现在提到您要使用 ADC 的 IDAC 作为激励电流来测量电桥的输出。  

    您还声称 AIN3接地、但原理图显示了与 ADC 电源和电容器的连接。  

    您能否帮助澄清设置和问题、因为本说明有点令人困惑。

    此致、

    Angel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

     在 EVM 板上测试了5和10Hz 信号、该信号从 SPI 线路分接至 STM32控制器。 这些是函数发生器的单端输出。  前面提到的传感器也 使用同一 EVM 板进行了测试。 当我们在测试设计时发现了同样的问题。 但当连接了两个差分传感器时、我们没有观察到这种情况。

    校正:AIN2接地、而不是 AIN3。

    为清楚起见、在使用 EVM 板(连接到 STM32控制器)和我们的设计进行测试时采用了以下外壳:

    • 给定2个单端源时会发生通道间混合。
    •  当提供1个单端源和1个差分源时、会发生通道间混合。
    • 连接 2个差分源时无通道间混合。

    此致、

    Arjun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arjun:

    对于您的传感器测量、还是仅针对5-10Hz 输入测试信号、不同通道中的这种信号混合是否也在发生?

    我怀疑这可能是输入测试信号未与 ADC 建立共模或共享同一接地(即"悬空")造成的。

    你能否证实情况是否如此?

    这是不寻常的行为。

    该图是否先前显示为 ADC 读数的结果、或者是否使用 ADC 模拟输入引脚上的示波器对其进行测量?

    -天使

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    无论是传感器测量还是测试信号、都可以看到该数据。

    • 给定2个单端源时会发生通道间混合。
    •  当提供1个单端源和1个差分源时、会发生通道间混合。
    • 连接 2个差分源时无通道间混合。

    这些传感器具有公共的接地返回路径、包括单端传感器和差分传感器(基于桥式)。

    该图是使用 STM32微控制器进行采集后获得的、其中控制器获取数据并通过 USB 发送数据。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arjun R K:

    安琪尔今天不在办公室,他将在接下来的1-2天回到你身边

    -布莱恩