This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1306M25:单端和差分输入之间的不同 RIN

Guru**** 2591420 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1507110/amc1306m25-different-rin-between-single-end-and-differential-input

器件型号:AMC1306M25

工具/软件:

您好的团队、

您能解释一下 单端输入和差分输入之间为什么存在不同的 Rin 吗? 并且需要不同的 Cin。

谢谢

Lillian  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Lillian、  

    器件内部有一个可确定这些值的全差分放大器和共模检测电路。  

    单端意味着测量从一个输入到 GND1的情况、而差分测量则在输入之间进行。