This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC34RF52:如何修复 NCO 初始相位

Guru**** 2768775 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC34RF52

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1497309/adc34rf52-how-to-fix-the-nco-initial-phase

器件型号:ADC34RF52

工具/软件:

我想在初始化 ADC34RF52时将 NCO 输出相位设置为始终固定。
初始化 NCO 阶段的过程如数据表第46页的表7-23"配置 SYSREF 掩码的寄存器写入示例"中所示。
NCO 频率设置为0Hz。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    是的、在器件配置结束时写入这些寄存器、以屏蔽 SYSREF 功能仅限于 NCO 相位复位。 然后、启用内部 SYSREF 输入并将 SYSREF 计数器清零、然后再次启动 SYSREF 计数器。 在一个 SYSREF 边沿之后、NCO 相位累加器复位。 然后、您可以通过将 SYSREF 屏蔽设置写回默认值(0x00)来将 NCO 重新屏蔽到整个器件。 如果使用多个器件、则需要同时将其写入所有器件。

    寄存器序列如下:

    ###
    主设备配置完成

    ###寄存器、用于屏蔽除 NCO 复位之外的所有 SYSREF 路径:
    0x05、0x18
    0x181、0x40
    0x05、0x02
    0x357、0xA2
    0x358、0x02

    ###用于清除和启动系统参考计数器的寄存器:
    #已在以前的0x05、0x02中的数字页上
    0x236、0x02
    0x236、0x03

    ###用于取消屏蔽所有 SYSREF 路径的寄存器:
    0x05、0x18
    0x181、0x40
    0x05、0x02
    0x357、0x00
    0x358、0x00

    谢谢、Chase