This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1219:外部基准电压选择

Guru**** 2782635 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1219

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1504249/ads1219-external-reference-voltage-selection

器件型号:ADS1219

工具/软件:

您好、
ADS1219与 AVDD 一同使用、DVDD = 5V。
我想将在2.5V 基准电压±1.8V (4.3V 至0.7V)下运行的差分输出输入到 AIN0和 AIN1。
2.048V 的内部基准电压不足、因此我计划将外部基准电压连接到 VAINP 和 VAINN。
(VAINP-VAINN 的最大值为3.6V。)

如果外部基准电压为3.6V 至5V、是否可以正常工作?
(例如、基准电压为4.0V)
还是必须介于4.3V 和5V 之间?
(例如、基准电压为4.5V)

此致、
Koji

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Koji:

    VREF 可以连接至模拟电源 AVDD:

    您只需使 REFP = AVDD 和 REFN = GND。 这会使 VREF 为5V、因为 AVDD = 5V。  

    这应该涵盖0.7V 至4.3V 的模拟输入范围。

    此致、

    Angel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Angel、
    感谢您的答复。

    抱歉、我的问题不清楚。
    我想知道 VREF 的下限值。
    我想知道是否应该根据振幅范围(3.6V)来决定
    或最大值(4.3V = 2.5V + 1.8V)。

    此致、
    Koji

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Koji:

    应根据测量的绝对电压 (本例中为4.3V 至0.7V)选择基准。  

    使用电源 AVDD-GND 作为基准应该适合您的输入范围。

    BR

    Angel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Angel、
    感谢您的快速答复。


    我明白了。
    对于 REF、我会使用4.3V 或更高的 IC。
    例如、使用4.5V REF IC

    此致、
    Koji