This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TX7364:冷 HIFU、基于 TX7364的随机应用完整解决方案、需要完整的解决方案。

Guru**** 2815205 points

Other Parts Discussed in Thread: TX7364

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1499500/tx7364-cold-hifu-histotripsy-application-complete-solution-around-tx7364-want-a-complete-solution

器件型号:TX7364

工具/软件:

冷 HIFU、Histotripsy 应用

基于 TX7364的完整解决方案、需要完整的解决方案。

包括 BOM 列表和原理图

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    任何更新?谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    任何更新、谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想问几个有关 TX7364的问题。
    1.我们的主要应用是冲击散射方向。 TX7364发布后、是否推荐任何良好的驱动器放大器电路? 我们希望每个器件在脉冲运行期间可以向传感器输出40W、而不是平均功率。
    2.您对 FPGA 有什么建议吗?

    请将今天的问题与前面的问题一起答复我。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请务必立即回复。 客户一直在耐心等待。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    很抱歉、错过了此帖子、回复被延迟!

    由于此器件受保密协议限制、您能否发送邮件至 support_us_afe_tx@list.ti.com 说明客户要求?  

    谢谢。此致

    Savyan