This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS125H01:ADC 数据不正确。

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS125H01

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1508044/ads125h01-adc-data-is-not-true

器件型号:ADS125H01

工具/软件:

您好:

我使用的是 ADS125H01。 我已经在 QFN 的情况下构建了电路。 我正在尝试将 Nexys A7与 ADC 进行通信。 照片将显示它们的连接。 我写入所有寄存器并从所有寄存器读回。 我的电压电平写在纸上。 我会把每一张照片放在图片上。 请帮我解决问题、我的 ADC 数据总是错误的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sedef Küçükçakaloglu:

    您能解释一下"我的 ADC 数据总是错误"的意思吗? 您向 ADC 输入施加了什么信号、预期接收什么数据、收到什么数据? 数据是否完全错误(例如、您输入10V 并且 ADC 数据为2.3V)? 或者是否存在一定的不准确性(例如、您输入10V、ADC 数据为9.6V)?

    您说过您写入所有寄存器并读回-我是否可以假设这意味着 RREG 和 WREG 正常工作? 您遇到的唯一问题是数据问题?

    -布莱恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bryan、

    感谢您的快速答复。 你可以看我的屏幕截图 ı 写了所有的寄存器,并阅读它们,是没有问题 rreg 和 wreg。 但正如您所看到的、一些寄存器的 CRC 值不是真的、这是一个大问题吗? 我使用 TI 提供的 Excel 计算出了 CRC 值。 我的 ı 是完全错误的、例如我的输入是3.3伏、读取的数据是-1.7伏、您可以查看从 ADC 读取的数据。 拍摄的这些照片、ADC 输入为0伏。 HVAVSS -15 HVAVDD 15V

    VCM 为15-15/2 == 0。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sedef Küçükçakaloglu:

    CS 低电平和第一个 SCLK 上升沿以及最后一个 SCLK 下降沿和 CS 高电平之间是否有任何延迟? 我无法从您的屏幕截图中看出、这些似乎是重合的。 这违反了第7.6节中的 H01时序限制。 如果您没有这些延迟、请添加这些延迟以确保可以成功检索数据

    此外、我在您发送的所有逻辑分析仪图中仅看到一个数据捕获图(复制如下)。 在这种情况下、输入是什么? 您提到了您的输入数据为3.3V、然后还提到输入为0V、因此我不清楚是哪一个正确

    您是否还可以发送寄存器设置? 我知道我可以从您发送的捕获中找出它们、但如果您只能发送一个列表、将会更容易  

    -布莱恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bryan、

    是的、我在 CS 和 SCLK 之间有延迟。 始终高于50ns。 我的输入电压0V。我的寄存器设置几乎是默认设置、只有我有 RDATA 数据的状态字节。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sedef Küçükçakaloglu:

    您能给我发送.Sal 文件来进行多个数据读取吗? 为 ADC 上电、将所有寄存器保留为默认值、然后采集100个样本并在.Sal 文件中提供。 我会回顾一下

    您必须添加文件扩展名、因为出于某些原因、在 e2e 上共享.Sal 文件会导致问题。 因此、如果您的文件是 xxx.Sal、请更改为 xxx.Sal.xlsx、然后附加此文件。 我将删除.xlsx 扩展名、然后才能查看您的文件

    -布莱恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bryan、

    我已添加我的记录。 "你说什么?

    https://drive.google.com/file/d/1h5aLhI6fcj6jB9jR0RXlzlQVjFC0bEUX/view

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sedef Küçükçakaloglu:

    我们无法访问 google 驱动器由于我们的防火墙,你可以只是插入文件,我指定的方式,它将工作. 单击插入->图像/视频/文件

    -布莱恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../ads.sal.xlxs.sal.zip

    您好 Bryan、

    来吧;

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sedef Küçükçakaloglu:

    感谢您提供此信息、 我现在能够访问.Sal 文件。 要清除、该数据表示默认设置、对吗?

    我问 ,因为你发送的数据对我来说没有太大意义。 我绘制它如下所示,它的所有地方从- FS 到+ FS。 它看起来确实像随机数据

    您是否确定电路板和控制器之间的所有连接均正确? 我在您发送的图片中看到了很多架空线路、可能是接地连接错误。 这是我唯一能想解释如下所示内容的事情

    您能分享原理图吗?

    -布莱恩