This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC38J84:直流性能

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC37J84, DAC38J84

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1499428/dac38j84-dc-performance

器件型号:DAC38J84
主题中讨论的其他器件:DAC37J84

工具/软件:

大家好!

我们不仅对 DAC38J84 (或 DAC37J84)的50 + MHz 性能感兴趣、而且对直流也感兴趣。是否有任何数据可用于:

  1. 1/f 转角频率
  2. 低频下的噪声或功率密度:10Hz、100Hz、1kHz、10kHz、100kHz
  3. 输出电压噪声(0.1Hz 至10Hz)

提前感谢、

Marijn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Marijn、

    我们还没有可用的直流数据。 我们将需要检查如何测量直流输出特性、因为大多数相位噪声分析仪(如 E5052B 和 FSW)可能无法直接测量直流性能。

    考虑的一点是、您可以使用现有的50MHz 性能并使用以下公式推断时钟相位噪声的影响并尽可能减小其影响。 总噪声是热噪声+时钟相位噪声的组合。 通过使用以下公式、您可以更大限度地减小相位噪声并观察热噪声。

    https://www.ti.com/lit/an/slaa566/slaa566.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。

    推断宽带相位噪声确实会得出本底热噪声、而不是1/f 噪声和转角频率。 Fsw 确实从几个 Herz 开始(将其用作 SA、而不是查看相位噪声)、因此应该可以测量1/f 转角频率(猜到该频率大于100kHz)及其部分噪声。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marijn、

    我已经请一位应用工程师 Matt Kramer 帮您了解一下。 他将在一两天内就建议作出答复。  

    -康

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    对此有任何更新?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我们还对该器件的直流性能感兴趣、您还能向我提供这些数据吗? 我们也对 NSD @ 1MHz 感兴趣。

    最佳、Daniel Briscoe