This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC60508:DAC 输出滤波器

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC60508

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1498510/dac60508-dac-output-filter

部件号:DAC60508

工具/软件:

我们在设计中使用"DAC60508"、并将 DAC 输出连接到 AM64x 的 ADC 输入。 在将 DAC 输出信号连接到 AM64x ADC 引脚之前、请确认其是否需要任何滤波电路。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aditya:  

     AMC64x 的完整器件型号是多少? 此问题可能与 DAC 不太相关、而更与 ADC 的输入驱动要求有关。 DAC 本身不需要任何滤波器。  

    此致、

    凯蒂恩·琼斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Katlynne:

     您能帮助我寻找 DAC 吗?

    VDD 可高达16V、输出电压高达13.2V、采用 I2C 接口并具有8位以上。

    谢谢、

    Tony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tony:  

    我们没有符合 I2C 这些确切规格的 DAC。  

    您可以使用符合输出电压范围的 DAC60401、但它没有 I2C。  

    您可以使用任何 I2C DAC (可能是 DAC3701)并包含一个外部增益级以达到13.2V 输出。  

    此致、

    凯蒂恩·琼斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Katlynne:

      您能帮助我找到另一个输出摆幅为0V 至5V、失调电压电平可高达13V 甚至更高的 DAC、I2C 接口吗?

    谢谢、

    Tony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tony:  

    高达13V 的电压失调电平是什么意思?  

    此致、

    凯蒂恩·琼斯