This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS9813:选择采样时钟

Guru**** 2800735 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS9813

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1508505/ads9813-select-sample-clock

器件型号:ADS9813

工具/软件:

您好:

 

ADS9813的数据表指出采样时钟输入范围为3.1 -8.1 MHz。 这与实现8个 ADC 的2 MHz 采样率是如何对应的?
如果我们需要0.8 MHz 的有效采样率、外部时钟频率应设置为多少?

此致  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chapeak:

    感谢您的发布。 您使用的是 ADS9813什么类型的应用?

    外部时钟必须是每通道所需采样率的4倍。 如果要以2MSPS/通道的速率进行采样、外部时钟应为8MHz。 如果需要0.8MHz /通道采样、外部时钟应设置为3.2MHz。

    此致、

    Samiha