This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPL0401A-10-Q1:将 TPL0401配置为采用 INA823的可变电阻器

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: INA823

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1507877/tpl0401a-10-q1-configuration-of-tpl0401-as-a-variable-resistor-with-ina823

器件型号:TPL0401A-10-Q1
主题:INA823中讨论的其他器件

工具/软件:

您好:

我目前正在使用 INA823仪表放大器、希望使用 MCU 动态调整其增益。 为此、我计划连接一个在变阻器模式下配置的 TPL0401数字电位器作为可变电阻器。

问题1: 将 TPL0401配置为变阻器模式时、我应该将雨刮器(引脚5)接地还是保持未连接状态? 我担心浮动雨刮器会产生不必要的分压器、使增益调整过程变得复杂。

问题2: 我需要将 INA823的引脚1连接到 TPL0401上的引脚6、并将 INA823的引脚8连接到 TPL0401的 GND (引脚2)。 此外、我计划向 TPL0401的引脚1提供 VDD。 假设 GND 已经连接到 INA823、应该从何处连接电源接地端?

感谢您的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shah:  

    在变阻器模式下、应将两个电阻器端子连接到 W 和 GND 或 W 和 H。未使用的端子可以悬空或连接到雨刮器。 保持它们悬空不会形成电阻分压器。 看起来您尝试使用 H 和 GND 并使雨刮器悬空。 在这种情况下、您将始终看到完整的端到端电阻值、而不是可变电阻器值。 以下是类似器件数据表中的变阻器模式说明。  

    此外、将电源的 GND 连接到 TPL0401。 系统中的所有接地端都应连接。  

    此致、

    凯蒂恩·琼斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shah:  

    您不 使用 H 和 L 作为变阻器;否则、无论您发送什么代码、您都会看到完整的端到端电阻。  

    在变阻器模式下、应在 INA 上连接 W 和 GND 或 W 和 H。 未使用的端子可以悬空或连接到雨刮器。  GND 端子应始终接地。  假设您不 希望其中一个 INA 端子接地、可以使用 W 和 H、  

    此致、

    凯蒂恩·琼斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的 帮助