This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1285EVM-PDK:在无 PC 和 SPI 接口上使用 ADS1285EVM

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1285EVM-PDK, ADS1285

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1508204/ads1285evm-pdk-using-ads1285evm-without-pc-and-phi-over-spi-interface

器件型号:ADS1285EVM-PDK
Thread 中讨论的其他器件: ADS1285

工具/软件:

您好、

我有一个与 https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1468306/ads1278evm-pdk-using-ads1278evm-without-pc-and-phi-over-spi-interface 类似的问题 、但针对1285。

我发现连接 PHI 后无法从外部源驱动 SPI。  因此、我认为我需要完全断开 PHI。

您能否 为我提供有关我需要做什么以及我需要考虑的事项的指南、以便能够在没有 PHI 板的情况下使用 ADS1285EVM-PDK、从而可以为它开发基于 SPI 的驱动程序。

谢谢、

Joe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我正在使用 Raspberry PI 来驱动 ADS1285、并能够通过 PI 接头使用5V、3.3V 和 GND。

    我认为它现在主要发挥作用。 :-)