This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8382:阻抗 b/w AGND 和 DGND

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8382

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1508948/ads8382-impedance-b-w-agnd-and-dgnd

器件型号:ADS8382

工具/软件:

您好:

客户询问以下信息。

*阻抗 b/w AGND 和 BDGND

是否可以披露上述信息?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Machida-San:

    感谢您的问题。 这涉及什么项目/应用?

    我没有现成的阻抗信息。 有关接地建议、请参阅以下常见问题解答: https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/755516/faq-pcb-layout-guidelines-and-grounding-recommendations-for-high-resolution-adcs

    此致、

    Samiha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Samiha-San、

    感谢您的答复。
    我们的应用是一种测试仪。

    >我没有现成的阻抗信息。 有关接地的更多信息、请参阅此常见问题解答
    这个问题的背景如下。 因此、我们的目的不是 确认指南。  

    *客户发现定制电路板上有/有 ADS8382、它们在 AGND 和 BDGND 之间具有与其他定制电路板不同的阻抗。
    因此、如果您可以披露规格、我们想确认此差异在规格范围内以及我们是否没有问题。

    您还能说明一下、我们是否可以看到 AGND 和 BDGND 的阻抗差异、具体取决于器件(单独)或器件批次?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Machida-San:

    感谢您的分享。 与团队交谈时、AGND 和 DGND 之间可能没有特意的路径、因此很难进行测量。 器件内部可能存在一些意外的寄生路径、AGND 和 DGND 通过这些路径进行连接、但没有这方面的规格、由于这可能是无意的、器件之间可能会存在差异。 我们建议客户将两个 GND 连接到其 PCB 上、以便它们以靠近器件的同一接地端为基准。

    此致、

    Samiha