This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1115:ADS1115

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1115

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1509402/ads1115-ads1115

器件型号:ADS1115

工具/软件:

我需要 ADS1115模拟输入保护方面的帮助。该电路读取0-10V 和4 -20mA 到0-3.3V 输出的工业传感器。  ...

我之所以避免使用 ESP32 S3 ADC、是因为它的可靠性较低。 而是切换到 ADS1115。 根据 ADS1115的数据表、最大模拟输入电压为 VDD + 0.3V。 由于我将提供3.3V 的 VDD、这意味着最大输入电压为3.3V + 0.3V = 3.6V。 我创建的电路产生的电压范围为3.488V 至3.56V。 请参阅下面的 ... 数据表说明、如果您的输入违反了上述最大额定值、则应使用我创建的肖特基二极管电路。 我的电路能否正常工作、还是应该考虑任何其他要求?  ...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ahtisham:

    超出绝对最大额定值的问题是会导致内部保护二极管导通。 如果电流过大、可能会损坏器件内部的这些二极管。 只要不超过绝对最大额定值、就不会出现这种情况的任何风险。

    此致、
    Joel