This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC9881:阻抗 b/w AGND 和 DGND

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC9881

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1508949/dac9881-impedance-b-w-agnd-and-dgnd

部件号:DAC9881

工具/软件:

您好:

客户询问以下信息。

*阻抗 b/w AGND 和 DGND

是否可以披露上述信息?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Machida-San:  

    我正在查看我们是否对此有任何信息。 通常、我们建议使用低阻抗布线将 AGND 和 DGND 短接至靠近器件的位置。  

    此致、

    凯蒂恩·琼斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Jones-san、

    感谢您的答复。
    >我正在检查我们是否有这方面的任何信息。  
    感谢您的确认。 这是我们对这个问题的背景。

    *客户发现定制电路板上有/有 DAC9881在 AGND 和 DGND 之间具有与其他定制电路板不同的阻抗。
    因此、如果您可以披露规格、我们想确认此差异在规格范围内以及我们是否没有问题。

    您还能说明一下、我们是否可以看到 AGND 和 DGND 的阻抗差异、具体取决于器件(单独)或器件批次?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Machida-San:

    我与设计团队就此进行了检查、发现两个接地端之间连接了背对背二极管(高阻抗、我没有确切的数字)。 这意味着它们之间的差值应保持在300mV 以内、以避免导致其中一个二极管导通。 该器件旨在对 AGND 和 DGND 具有相同的接地基准。  

    此致、

    凯蒂恩·琼斯