This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8343:SPI 通信

Guru**** 2693535 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8343

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1508463/ads8343-spi-communication

器件型号:ADS8343

工具/软件:

您好团队、寻求一些意见。

将 ADS8343 16位 ADC 进行 BMS。 我们在与 ADC 的 SPI 通信方面遇到了几个问题。 在上下文中、我们与 ARM STM32 Nucleo-144开发板进行通信。 VCOM 和 Vref 均连接到2.3V。 我附上了 ADC 的 PCB 布局和下面 SPI 通信的照片。

在我们的照片中:
黄色的 CLK 为375kHz。  
粉色的苔藓。
MISO 绿色。  
CS 为蓝色。



我们观察到发送的控制字节10010111、后跟控制位之间的上升 BUSY 信号、然后是 ADC 转换前的该信号。

我们很好奇为什么:
1) CS 在转换期间上升两次。  
2)绿色 MISO 在控制字节的初始 S 位之后1.5个周期变为低电平。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Mark、

    ADS8343的/CS 引脚由微控制器-它是 ADC 的输入、因此它在时钟期间变为高电平2倍与您编写代码的方式有关。  请查看数据表第13页和第14页的时钟说明部分。  您需要在整个数据传输过程中将/CS 保持在低电平、以便正确读取转换结果。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    为我的错误道歉。 BUSY 是我所指的信号(而不是 CS)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    所以蓝色迹线很忙、而不是/CS?  如果 SDO 为绿色、则 BUSY 也应处于5V 电平。  我还可以看到在 MOSI 布线中设置了更多位-这是什么?