This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12DL500:在 ADC12DL3200EVM 开发板上使用 ADC12DL500

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC12DL500, ADC12DL3200EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1509303/adc12dl500-using-adc12dl500-on-adc12dl3200evm-development-board

器件型号:ADC12DL500
Thread 中讨论的其他器件: ADC12DL3200EVM

工具/软件:

您好:

我需要一个包含 ADC12DL500 ADC 芯片的开发板。
在研究过程中、我遇到了 ADC12DL3200EVM 评估板。

此板的 Gerber 和设计文件已经分享。 我认为、如果我制造板并在上面安装 ADC12DL500 ADC 芯片、它应该可以正常工作。
根据 ADC12DL3200EVM 用户指南、ADC 的所有 SPI 寄存器配置均使用 HSDC Pro 软件通过 USB 完成。
我还拥有一个 Xilinx AC701 FPGA 开发板。 但是、ADC12DL3200EVM 的 FMC 接口与 AC701的 FMC 连接器不兼容。

我有两个主要问题:

  • 如果我将 ADC12DL500安装到定制的 ADC12DL3200EVM 电路板上、我是否仍能够通过 USB 使用 HSDC Pro 软件配置器件?
  • 我计划设计一个适配器板、使 ADC 板的 FMC 输出与 AC701兼容。 此类电路板是否会引入任何信号完整性问题、尤其是对于 LVDS 线路而言?

对这方面的任何建议或经验都将非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Enes:

    您可以开发自己的 SPI 接口和/或使用 FPGA 对 ADC 器件进行编程。 您无需使用 USB 或 HSDCPro 软件即可捕获数据。

    如果内插板布局不正确、则可能存在信号完整性问题等 在布置100 Ω 差分对 LVDS 布线时、请确保采用良好的 SI 实践。

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、感谢您的快速答复。

    开发新的 SPI 接口会非常耗时。
    但是、是否仍然可以使用 HSDC Pro 软件 只是为了执行 SPI 配置?
    如果答案为否、您是否有任何开发的指导或文档 USB 转 SPI 接口 有何用途?

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Enes:

    HSDCPro SW 从我们的 TSW 数据采集板采集数据。 它与 USB 或 SPI 接口没有任何关系。

    ADC 或 DAC 器件将具有特定的 GUI 软件程序、用于通过 ADC/DAC EVM 本身上的 USB 连接器对 SPI 接口进行编程。

    如果您在客户电路板上使用相同的 USB/FTDI 电路、您肯定可以使用 ADC GUI 对器件进行编程和配置。

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为数据采集和 SPI 配置是通过一个接口处理的。 我现在了解到 ADC GUI 是一个单独的接口。

    感谢您的支持。